This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:LOL/Lor没有输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625053/tlv320aic3254-lol-lor-doesn-t-have-output

部件号:TLV320AIC3254

大家好,

我们使用AIC3254来完成线路输出功能。 打开电源后,我们在IN1_L和IN1_R处输入并检查I2S的输出是否正常,但LOL/Lor没有任何信号,我们怀疑某些块已禁用。您能否帮助指出有助于我设计的相关寄存器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiky:
    我的同事会帮您解决问题,他会尽快回复您。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky,

    您能否仔细检查LOL和Lor信号的来源? 通常,线路输出连接到DAC输出,该输出的输入源为I²S Ω 输入(DIN)。 您能否检查数字音频是否通过DIN流式传输到AIC3254? 为了便于评估,我建议您查看EVM的产品文件夹中提供的TLV320AIC3254 CS软件,您可以在其中找到一些录制和回放配置示例。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。我们尝试使用模拟输入作为流。您的意思是3254只能支持I2S输入作为流,对吗?

    谢谢。
    维基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    您能否告诉我们应该编程的密钥寄存器? GDE中的代码看起来很不错。
    顺便说一下,我们的原理图看起来是否正常?

    谢谢。
    维基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky,

    感谢您的反馈。 线路输出源可以从不同的源中选择,DAC输出只是其中的一个源,通常是默认选项。 通过 使用 混音器放大器(Mal和MAR)使用模拟旁路功能,可以选择线路输入作为输出源,如下所示。

      

    这些辅助旁路放大器可分别用作LOL和Lor的源。 要实现此目的,您需要通过配置第1页的寄存器9为这些放大器供电,然后通过设置第1页的寄存器24和25来取消静音。 用第1页的寄存器14和15选择LOL和Lor的源。  

    关于原理图,一般情况下似乎是正确的,但是我注意到Lor和LOL在22欧姆电阻之后连接在一起,有没有特殊的原因来实现这一点?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的详细评论,我们发现它在配置后工作正常。 谢谢。

    LOL&Lor被绑定到低音扬声器要求。

    维基