This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:TLV320AIC3254-Q1,用于滤波器问题和I2C问题

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3254EVM-K, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625234/tlv320aic3254-q1-tlv320aic3254-q1-for-the-filter-question-and-the-i2c-question

部件号:TLV320AIC3254-Q1
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3254EVM-KTLV320AIC3254

大家好,

客户对 TLV320AIC3254-Q1有两个问题。

问题1:对于滤波器,数据表不显示滤波器的频率范围。

客户需要获得  滤波器的频率范围。

问题2: TLV320AIC3254EVM-K具有 均衡器功能。 客户想知道如何使用I2C来控制 均衡器。

可以帮帮我吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    您能否指定客户正在查看哪个筛选器? TLV320AIC3254具有用于不同用途的不同滤波器。

    对于均衡功能,它是一种自定义功能,其中器件的miniDSP由软件进行编程,并具有均衡器功能进行回放,如控制软件中所示。 使用命令行界面工具选择均衡器功能时,可以记录设备写入的命令,以便将其用作参考。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢你的帮助。 我将与客户确认。

    对于均衡功能,您的意思是客户仅使用GUI软件设置均衡功能和

    无法控制I2C来设置均衡功能,对吗? 如果客户不使用EVM,他是否可以将miniDSP编程到

    设置 均衡功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    用户可以访问GUI发送的命令以配置均衡器,此信息可用于标识均衡器体系结构,因此用户可以将其自己的系数写入均衡块。 最终用户可以对该器件的miniDSP进行编程,以设置自定义均衡功能。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    好的。 感谢您的解释。

    对于过滤器问题,我已向客户确认。 他希望为A提供音调控制(低音,中音和高音)

    项目。 用户可以通过POTS调整提示音和音量。 微控制器将读取模拟值和

    通过I2C总线将调整后的值发送至TLV320AIC3254。 将使用中的筛选器对音调进行调整

    TLV320AIC3254。 TLV320AIC3254能否实现此功能? 如果没有,您会推荐合适的设备吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    感谢您的反馈。 TLV320AIC3254可实现上述功能。 此设备提供了不同的均衡选项,其中一个选项是之前描述的选项,但您可能需要为每个频段确定特定的滤波器类型。 对于此应用程序,客户将需要每个双四轮组类型的公式,这些公式可在随附的文档中找到。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    抱歉,我无法打开文档。 您会再次上传吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    我不知道为什么没有正确上传,请再次参阅文档。

    e2e.ti.com/.../5224.Biquad-Filters-Application-Note.pdf

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢你的帮助。