This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:峰值输出功率的过热错误检测

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625845/tas5782mevm-overtemperature-error-detection-for-peak-output-power

部件号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5782M

您好,

如果在BTL配置中连续输出30W/ch (4Ω Ω 负载阻抗和22V电源电压),TAS5782M将在多少秒后检测TAS5782MEVM上的过热错误(OTE)?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San您好! 这不是我们描述的特定数据,因为这里有太多的变量,我们无法引用特定的规范。 我们注意到的是第12页阈值和恢复时间。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的及时回复。

    遗憾的是,我没有在BTL配置下正常工作的TAS5782MEVM,因此我无法使用TAS5782MEVM了解热特性的实际值。
    我知道规格中没有提到它,但是如果您能够提供热特性供我参考,这将对我们的客户非常有帮助。
    请你看看这个问题,然后回复我吗?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/60.0444万

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    让我看看我是否可以提供基于TAS5782MEVM的粗略数据。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。

    如上所述,TAS5782MEVM上的设备A已损坏,因此我获得了当地FAE的合作,并确认是否能够使用BTL配置中的设备B连续输出30W/ch。
    因此,TAS5782M在室温下30分钟未检测到过热错误,但THD+N性能稍有下降。
    此外,我评估TAS5782M增加了输出功率,然后增加了共模输出电压,并且在连续输出40W/ch时,输出波形仅在电源导轨侧被截短。
    请仔细检查是否可以重现此症状,并告诉我出现此症状的原因。
    此外,TPAxxxx系列设备是否也会导致此症状?
    不幸的是,我没有捕捉到这些波形。

    此致,
    加藤