主题中讨论的其他部件:TAS5782M,
您好,
如果在BTL配置中连续输出30W/ch (4Ω Ω 负载阻抗和22V电源电压),TAS5782M将在多少秒后检测TAS5782MEVM上的过热错误(OTE)?
此致,
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如果在BTL配置中连续输出30W/ch (4Ω Ω 负载阻抗和22V电源电压),TAS5782M将在多少秒后检测TAS5782MEVM上的过热错误(OTE)?
此致,
加藤
你好,Jeff-San,
感谢您的及时回复。
遗憾的是,我没有在BTL配置下正常工作的TAS5782MEVM,因此我无法使用TAS5782MEVM了解热特性的实际值。
我知道规格中没有提到它,但是如果您能够提供热特性供我参考,这将对我们的客户非常有帮助。
请你看看这个问题,然后回复我吗?
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/60.0444万
此致,
加藤
Andy San,您好!
感谢您的回复。
如上所述,TAS5782MEVM上的设备A已损坏,因此我获得了当地FAE的合作,并确认是否能够使用BTL配置中的设备B连续输出30W/ch。
因此,TAS5782M在室温下30分钟未检测到过热错误,但THD+N性能稍有下降。
此外,我评估TAS5782M增加了输出功率,然后增加了共模输出电压,并且在连续输出40W/ch时,输出波形仅在电源导轨侧被截短。
请仔细检查是否可以重现此症状,并告诉我出现此症状的原因。
此外,TPAxxxx系列设备是否也会导致此症状?
不幸的是,我没有捕捉到这些波形。
此致,
加藤