This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:PCM5141内存问题

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5141, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625855/pcm5141-pcm5141-memory-questions

部件号:PCM5141
主题中讨论的其他部件: PCM5142

大家好,  

 我们有关于PCM5141 GUI和内存的问题。

1. GUI源中“Cycles”的默认值 为0x388, 在这种情况下“Cycles”将会更改,“Cycles”的哪个范围是正确的?

2.数据表提到PCM5141的指令存储器为1024 24位,但是GUI只显示0x200,只有512位。   我们可以使用多少内存,如果是1024 24位,如何使用其余内存

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sheldon,

     

    循环次数可配置,基本上受采样频率的限制。  PCM5142数据表中的表32显示了每个采样频率(FS)的SCLK范围。

    例如,如果他们的应用程序要求每个样本1024个指令,则可以运行的最大FS为48kHz。  还有另一个寄存器,即reg 27,它是DSP时钟分配器,可以根据需要从SCLK降低DSP时钟。

    就内存而言,数据表在这方面令人困惑。  在表49中,说明了1024 24位指令中保留了指令512-1023。  用户只能访问前512个指令。

    如果您还有其他问题,请告诉我!

    保罗