This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1消耗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626086/tas5411-q1-tas5411-q1-consumption

部件号:TAS5411-Q1

您好,

我需要知道TAS5411-Q1在连续模式下的最大输入消耗,因此能够设计我们的电源(我是指最大输出功率8W下的连续模式)。 我还需要知道这款音频放大器在输入功率中可以达到的最大峰值,确切的持续时间,以便调整我们的电容器输入组的大小。

我将使用12V直流为其供电。 我需要输入功耗,请以瓦特为单位,或以与输入电压相关的安培为单位。

提前非常感谢,致以最诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Sara! 您指的是TI EVM,还是您自己独特的终端设计? 如果EVM变量(如您正在驱动的负载)以及布线/配置,增益设置,切换频率等都有很大影响。 如果它是您自己的设计,则完全取决于您的设计细节(零部件,放置,轨迹,过滤等)。 以下是在这两种情况下都能提供帮助的一些有用资源。

    您也可以在此处找到更多信息: focus.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    请访问 :www-s.ti.com/.../SLEA028www-s.ti.com/.../SLEA038

    更多信息,请访问早期 的www-s.ti.com/.../SLAA117

    或: e2e.ti.com/.../2744.Audio-power-supplys.pptx

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sara:
    您需要的数据在数据表中,但您只需要对其进行解释。 您希望持续为扬声器负载提供8瓦功率。 按图所示,is设备将具有80 % 系统效率。 除其它任何电源(如3.3V电源)外,电源将需要提供8W/V= 80 % 10W的电源。 使用12V电源时,所需电流为10W/12V=-0.83A。 这只是足够了,但正如我们所知,如果是动态的,则可能会有需要更多电流的峰值。 我假设您可能需要为这些峰值提供额外的30 % 电流,从而为您提供1.08A,因此为您的12V直流电源使用1.1A,以确保放大器的安全。 系统中的任何其它电源都需要添加。
    为了保证电源的稳定性和正确的音频输出,需要使用12V直流电源上的存储电容或大容量电容。 请参阅数据表中的应用电路图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Jeff。 是的,这是我自己的TAS5411-Q1设计。

    非常感谢,致以最诚挚的问候。