This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110's Inn and INP's放电时间问题

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625597/tpa3110d2-question-of-the-tpa3110-s-inn-and-inp-s-discharge-time

部件号:TPA3110D2

您好,先生:

您是否会告知酒店和INP之间的出院时间不同是否属于正常行为?

通电:第一次通电。 INP和INN以相同的转换速率上升,并减少了杂音。



断电:INP下降速度比Inn慢,在下次通电时会发出杂音。



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年15月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! 这是您正在运行的EVM吗?您在何种Vcc,负载和配置下进行测试? 感谢您的支持! 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff,非常感谢。 我的电源是12伏。 我在检查输入信号时没有增加负载。 负载阻抗是否会影响输入偏差的上升和下降时间?...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    我是否可以提出以下问题?
    您使用的是单端输入模式还是差动模式? 输入信号是什么?
    您可以做另一个实验吗? 通过1uF电容器将Inn和INP连接至GND,然后执行与上一个相同的测量。 查看问题是否仍然存在。
    您是否正在使用TPA3110D2 EVM? 如果没有,请向我展示您的SCH? 包括INS/INP前面的所有组件/设备。
    此致,郑肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shawn,我在没有连接输入源的情况下用TPA3110 EVM捕获了波形,因此输入引脚通过1uF保护罩自动连接到GND .... Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    这很奇怪。 如果两个输入(INT/INP)都通过1uF电容器连接到GND,则行为应该相同。 请查看下面的图片,该图片是由Scope在TPA3110D2 EVM上捕获的。 您可以看到Inn和INP的波形几乎相同。 请仔细检查输入电路吗?

       

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,Shawn。 我再次检查了我的GND连接,得到了与您的相同的结果...Wayne Chen