This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:同时使用ADC滤波器和放大器;DAC滤波器时,没有音频输出。

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625872/tlv320aic3204evm-k-there-is-no-audio-output-when-using-adc-filter-dac-filter-at-the-same-time

部件号:TLV320AIC3204EVM-K
主题:TLV320AIC3204中讨论的其它部件

您好,TI。  

这是乔纳森从Avnet Korea中出来的。  

我们的一个客户正在使用TLV320AIC3204和EVB开发音频系统,并使用每个ADC滤波器和DAC滤波器单独开发客户验证的音频输出。  

顺便说一下,当同时使用ADC过滤器和DAC过滤器时,两个通道上都没有音频输出信号。  

如果您能查看附加的EVB配置,然后告诉我问题所在,我将不胜感激。  

谢谢。  

e2e.ti.com/.../6675.TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan,

    我快速查看了您的配置,似乎没有配置输入/输出。 根据您发送的代码结构,先关闭ADC和DAC,然后跳至第44页设置DAC自适应模式并开始写入一些配置寄存器,这些寄存器与设备在该特定页面中的预期不符。 这让我觉得跳到第0页是不存在的。 您能否仔细检查您正在使用的脚本并确保正在配置路由,模拟通电,时钟和接口?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师