主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3203
大家好:)
我正在使用4 TLV320ADC3101 IC执行项目。
在主MCU上,我打算使用1个I2C端口来控制4 ADC3101 IC (因为曾经交替使用I2C地址,通过外部电阻器上拉/下拉进行连接),所以我认为它可以用这种方法来控制
但是对于I2S引脚,因为主MCU上只有2个I2S端口,所以我没有办法配置(MCLK,BCLK,WCLK,DOUT),所以现在我没有解决这个问题的办法
IM使用4ADC3101 IC连接项目中的8个麦克风
请告诉我如何解决这个问题
谢谢