This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:TLV320AIC3101

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624626/tlv320aic3101-tlv320aic3101

部件号:TLV320AIC3101
主题中讨论的其他部件: TLV320ADC3101

尊敬的先生:

客户希望使用aic3101来执行立体声录音功能。

您是否会建议它是否可以正常工作?

正面:2个模拟MEMS MIC (正面宽度= 45 mm)

背面:1*模拟内存mic (背面宽度= 45 mm ,正面和背面距离= 45 mm)

我们将使用MIC1&3作为MIC数组beamforming-be Left Ch.

使用MIC2&3作为MIC数组beamforming-be Right Ch.

这些2*MIC阵列波束形成是立体声录制。

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    TLV320AIC3101应能支持立体声录制应用,并且可用于连接多达四个单端MEMS麦克风,这些麦克风可在立体声ADC路由之前的输入阶段混合使用。 我认为对于这个应用,由于每个波束形成阵列都是立体声的,可能需要两个编解码器。 您能否提供编解码器要求的更多详细信息? 如果系统未使用编解码器的DAC部分,我们可能会建议使用ADC。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    关于波束形成阵列的应用,您是否介意分享有关麦克风阵列放置和立体声录制性能的更多信息? 我想了解TLV320AIC3101的性能。

    如果我们需要2个编解码器用于2个波束形成阵列和立体声录制,那么在本用例中是否可以使用3个MIC? 或者我们需要4个麦克风。

    下面列出了我的要求。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    Beamforming应用程序取决于客户使用的算法,我之前的回应更侧重于TLV320AIC3101将麦克风信号路由/混合到立体声输出的功能。 我不知道来自单个编解码器的立体声信号是否足以满足客户正在使用的波束形成算法。 根据最新的图示,该要求似乎是一个能够接收3个麦克风输入,混合它们并通过I²S传输数字音频数据的设备,这可以通过TLV320ADC3101来实现(注: 线程的开头提到TLV320AIC3101,但对于此应用,'ADC3101可能会更好,因为似乎不需要DAC)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego:
    是的,客户将考虑使用ADC3101执行,如果客户需要2个编解码器用于2个波束形成阵列和立体声录制,我可以使用3个MIC还是4个MIC来执行?
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian,

    如前所述,在波束成形应用程序上选择的mics数量与客户使用的算法相关。 我对波束形成算法不是很熟悉,但可能有4个mics可以提供更好的性能,而不需要更多的处理资源。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师