This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903:PCM2903支持的操作系统

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625933/pcm2903-pcm2903-supported-os

部件号:PCM2903

请问 PCM2903是否支持以下操作系统?

Windows Server 2012 R2 64位

VMware ESXi 6.0 UI 64位

Ubuntu 15.1 或更高版本的64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan,

    PCM2903应该能够与任何支持USB音频类设备的操作系统一起运行;PCM2903应该能够与本机操作系统USB音频驱动程序一起运行。 实际上,请确保使用设备的'C'版本,因为它对原始发行设备进行了一些修复。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师