This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:TPA3110和TPA3136系列的功率极限公式问题

Guru**** 2531920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625614/tpa3136d2-question-of-the-power-limit-equation-of-the-tpa3110-and-tpa3136-families

部件号:TPA3136D2
主题中讨论的其他部件: TPA3116D2

您好,先生:

 您是否建议在理论上使用Poout (10 % THD+N)和Poout (未剪切)等式中的常数1.25 ?



非常感谢,

陈耀恩
2017年15月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! 我不确定我是否理解您的问题? 这只是一个简单的经验法则,我们在计算10 % DTC时的最大输出功率时使用所有这些类似设备。

    Shawn您好! 您是否参考过任何应用说明或e2e线程,以帮助Wayne更好地解释这一点? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    此数字(1.25)主要来自我们的测量数据。 请注意,这仅 用于 粗略估计,不是计算的数字。  通常,PLIMIT 函数仅用于 扬声器保护, 因此此函数仅用于估计 PLIMIT引脚上的电压。 请勿将其用于高前一级计算。  我附上 了一份说明  此功能如何工作的文件。 本文档适用于TAP311x,但也适用于TPA3136D2。

    e2e.ti.com/.../TPA311x_2D00_PLimit.doc

    从 我们的其他器件数据表(例如TPA3116D2)中,您可以看到10 % THD和1 % THD之间的区别。 在图13中,您可以看到THD=THD= 10 % 的输出功率约为1.25 times of THD=THD= 1 %。 这不准确,但关系很粗略。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的详细说明。 此信息对于客户的系统设计非常有用。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年18月09日