This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器以投影超低频信号

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624045/amplifiers-to-project-ultra-low-frequency-signal

哪种放大器适合放大20Hz至2MHz的音量范围,可作为音频信号访问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Sanjay! 我们所有的音频放大器都设计为在20至20 KHz的收听范围内工作,具有音频信号输入(模拟和数字)。 这是您的意思吗?不是高达2 MHz? 对于切换频率,我们确实有可切换至2.1 MHz的放大器。 您具体尝试做什么,您的目标功率级别是什么? 您可以在 www.ti.com/.../overview.html上找到我们所有的模拟输入和数字输入放大器 ,谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,杰夫! 如果我可以使用频率合成器来产生所需级别的频率(范围从2 Hz到2MHz)并放大以产生噪音,您有什么建议?谢谢,Sanjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Sanjay! 是哪种类型的输入信号... 差分模拟输入,数字音频接口(I2S或TDM)输入等? 此外,您尝试驱动的负载是多少?功率级别是多少? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的项目中,我使用频率发生器来生成可变频率(20Hz - 20kHz)(我将根据应用设置频率)。然后,生成的频率在一定程度上被放大,放大信号通过音频系统作为输出传输。
    我们的项目名称是"基于频率的保护系统",其中基于频率的信号用于驱动力动物。
    例如,一个可听频率范围从1.2万 到1.6万 Hz的大象,我将生成这种频率信号,然后放大并作为输出产生。
    您能否为频率发生器,放大器和音频系统推荐合适的TI产品?
    感谢您的回复!...
    我正在等待您的回复,Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Sanjay! 20赫兹到20赫兹不是问题,正如我提到的D类放大器... 20MHz是我们无法支持的。 对于超声波级别,您可能需要查看TI内部其他业务的某些部分: e2e.ti.com/.../www.ti.com/.../motor-haptic-driver-products.page 谢谢,Jeff