This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:处理延迟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625706/tlv320aic3106-processing-delay

部件号:TLV320AIC3106

您好,

中的编解码器数据需要多长时间才能达到DAC输出? 和ADC输入,以使其进入编解码器数据输出?

假设I2S总线将数据保存在Sample Frame 0中。 该数据在帧0期间被转移到编解码器中。 21/FS内插时间是否从帧1的WCLK脉冲开始? 在帧21结束? DAC输出在帧22的WCLK脉冲时更新?

同样,如果在帧0中WCLK脉冲时ADC输入处存在并稳定的模拟电压。 17/FS从帧0开始,在帧16中完成小数位。 ADC结果是否会转移到帧17中的I2S总线上?

数字输入(帧0)--> DAC输出--> ADC输入-->数字输出(帧41)?  18 + 23?

感谢您的帮助,
卷曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Curtis,

    器件块的总组延迟对于DAC为21/FS,对于ADC为17/FS。 因此,对于从DIN到DOUT的完整路径,总组延迟为(21+17)/FS。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师