This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244EVM:了解放大器的增益

Guru**** 2951270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244EVM, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624817/tpa3244evm-understanding-the-gain-of-the-amplifier

部件号:TPA3244EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3244

您好!

我已为连接到4Ω Ω 负载的PBTL配置了TPA3244EVM。  数据表指定放大器具有20dB (10V/V)的反向电压增益。  但我测量的增益较大,大约为15.9 V/V  例如,AP2722 I在1kHz时提供500mV有效值输入,并在输出上测量7.95V有效值。  我错过了什么吗? 缓冲区中的行是否也会获得输入?

谢谢!

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    缓冲区的增益预设为1。  我需要有关您的系统设置的更多信息。  您使用的是单端还是差动输入?  您是否正在发送正弦波输入信号?

    谢谢!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    使用单端输入时,我看到以下内容:

    C2是我的SE输入信号。 C3是TPA3244EVM的A/C输出,C4是B/D输出,两者均参考GND。  数学波形是C3和C4之间的差值。  本示波器正在测量100mV有效值输入和1.57 Vrms输出,约15.7V/V增益。

    对于差分输入,我看到CAN似乎约为8V/V:

    这一次,C1是INB,C2是INA,C3是A/C,C4是B/D  

    以下是差分配置的AP配置。

    如果您需要更多信息,请告诉我。   

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    第一个很棒的屏幕截图!
    在模拟发生器上,我注意到您将其设置为8欧姆,而不是4欧姆。 我不确定这是否是您问题的原因,但值得检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我把它改成了4Ω,没有变化。 我认为该字段用于输入振幅使用瓦特或dBm时,但我还不是非常熟悉AP2722。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我理解为什么SE输入的增益是差分输入的2倍。  

    查看原理图,我们可以看到RCA输入A为INA进行缓冲和反转,然后如果J4设置为SE,则会为INB再次缓冲和反转相同的信号。  这意味着TPA3244的实际差动输入将看到来自AP的原始信号的2倍输入振幅。  如果差动模式,则此电路不会改变输入的幅度。

    但这让我仍然想知道为什么TPA3244电路的增益大约是8倍而不是10倍,输出滤波器/LC是否存在某种衰减?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我得道歉。  我误解了您最初关于运算放大器的问题。  是的,您是正确的,尽管运算放大器设置为单位增益,但如果信号是单端,则信号会使X2产生差分信号。  

    我还使用您提供的信息运行了测试,并且能够重新创建您的结果。  确实有一个接近8倍的增益。  您对LC滤波器的评估最可能是造成大多数损失的原因。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我对 TPA3244 增益进行了更多研究,发现数据表中存在错误。  TPA3244只能获得18dB的增益,而不是数据表中显示的20dB。  感谢您帮助我找到此问题,我们将很快纠正此错误。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢更新!