This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:SOIC封装中的备选项

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386, OPA1611, OPA1612, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625492/lm386-alternative-in-soic-package

部件号:LM386
主题中讨论的其他部件: OPA1611, OPA1612, OPA1678

大家好,

我们的客户正在 设计一款产品,该产品需要将20Vpp驱动到600欧姆的负载中,频率约为1-3KHz。

 

我们希望获得一些有关部件选择的建议。

 

它们 具有12-15V的电源轨,因此迄今为止,这项工作的最佳选择似乎是桥接配置中一对可尊敬的LM386音频放大器。

 

TI似乎提供了LM386,尽管18V变体(-4)似乎仅在PDIP8封装中可用,但对于 设计来说,该封装太大。 它们需要SOIC8或更小。

 

他们不能使用12V型号,因为我们的电源轨调节不充分,无法保证所需的电压范围(11.5 - 12V)。 11.5 -15可以接受,11.5V-18V会更好。

 

您能否 推荐 其他适合账单的音频放大器或运算放大器(可能采用双封装),在10伏时能够驱动100mW?

 

此处的理想组件是具有低于2mA和10mA驱动电流的静态电流的双路18V轨对轨放大器。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carlo,

    我认为您应该了解放大器(OpAmp)产品组合。
    我认为您可能感兴趣的其中一种设备是OPA161x。 用于单的OPA1611和用于双的OPA1612。 它采用SOIC8,适用于单路和双路。
    如果要寻找更具成本敏感性的解决方案,则可以选择OPA1678。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器