This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:编解码器配置,仅将1通道数据传输到处理器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624774/tlv320aic3204-codec-configuration-to-transmit-only-1-channel-data-to-processor

部件号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他部件:TMS320C5505

大家好,

IAM使用ezDSPVC5505 USB记忆棒开发音频应用。

我有以下的问题。

编解码器AIC3204使用I2C协议连接到TMS320C5505。 该编解码器传输1个左通道和1个右通道数据

对于每个变速器。 是否可以配置编解码器,使其只传输左通道数据。 完全不传输正确的信道数据。

我尝试关闭正确的ADC。 这没有帮助。 我的要求是完全不应传输正确的信道数据。

是否有任何方法可以实现同样的目标。 我在48kHz采样,只需要左通道数据,以便将BCLK配置为

4.8万*16=768000。76.8万。 目前我的BCLK配置为4.8万*32=1534000。153.4万。 (我的编解码器充当从编解码器)。

请告诉我如何将编解码器AIC3204配置为仅传输1通道数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramprasad,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您能否提供您计划使用的数字音频格式的详细信息? n ü I²S音频协议不支持单声道串行数据,但是,如果您使用的是DSP/BIOS模式,则可以将设备配置为只传输一个数据通道。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的更新,
    我是AIC3204编解码器的新开发人员。

    我正在尝试连接MIC并将实时语音数据传递到编解码器。
    如果我使用DSP模式,是否可以通过I2S传输单通道数据?? 或者I2S根本不支持单通道串流。

    如果是,我可以使用其他哪些模式? SPI或I2C ??

    此致
    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramprasad,

    如果您使用TDM模式(也称为DSP),则可以通过AIC3204的串行接口流化单个通道。 这不是常见的操作模式,因此可能需要进行一些测试才能查看功能。

    I²S协议仅支持立体数据传输;SPI和I²C用于设备控制,而不用于串行音频数据传输。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您提供信息。 我会研究一下

    此致
    Ramprasad