This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760电源和时钟序列问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625159/tas5760m-question-of-tas5760-power-and-clock-sequences

部件号:TAS5760M

您好,先生:

请给出建议

(1) TAS5760M的PVDD,AVDD和DVDD的通电顺序。 我们是否应该打开从高压到低压的电源轨,并关闭从低压到高压的电源轨? 我们能否保持PVCC和AVDD 始终打开并在挂起模式下打开/关闭DVDD?

(2)我们是否应该在软件模式下I2C命令之前打开MCLK ,并 在硬件模式下将SPK_SD#信号设为高电平?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年14月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! 这取决于您正在尝试执行的操作...您只是在使用EVM,还是实际设计。 如果是设计,您是在软件还是硬件控制下使用参考应用程序设计... 我是否承担软件控制? 如果是这样,您只需按照DS:

    10.2 .1.2 1启动步骤-软件控制模式
    1.使用PCB连接(即SPK_Gain [1:0]=11,ADR等)根据应用要求配置所有数字输入/输出引脚
    2.从SPK_SD引脚=低开始
    3.打开电源(如果设备处于关闭状态,则PVDD/AVDD或DVDD先出现并不重要。)
    4.电源稳定后,启动MCLK,SCLK,LRCK
    5.按照用例要求的方式通过控制端口配置设备,确保通过控制端口将设备静音
    6.电源和时钟稳定且控制端口已编程后,将SPK_SD设为高电平
    7.通过控制端口取消设备静音
    8.设备现在处于正常运行状态

    如果是硬件模式,则PVDD/AVDD或DVDD是否首先出现也无关紧要,前提是设备处于关闭状态。

    Andy可以帮助您解决任何其他问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff,非常感谢。 在关闭模式下,我们是否可以关闭DVDD但保持PVDD/AVDD打开? 是否有泄漏问题?...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我们看到的唯一问题是故障引脚上的泄漏电流很小。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我已经与我们的设计团队进行了两次检查。 即使故障针脚上不存在泄漏电流。

    Andy