This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:增益错误

Guru**** 2965370 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625017/pga2500-gain-error

部件号:PGA2500

您好,

我们的客户使用PGA2500为半专业工作室设备构建了工程样品单元。

数据表上的增益误差规范为0.5dB (典型值),但实际样本存在+/-0.8dB增益误差。

数据表上没有(最大)数字,但什么是6西格玛增益误差规范?

他们将开发另外两个项目,但他们对该规格非常担心,因为+/-0.8dB误差 在1dB步进PGA时过大。

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-san

    PGA2500 +/-PGAdB 0.5 增益误差规范是一个典型值,在特定增益设置下,设备之间的误差可能是多或少。 单个设备的整个范围也会有所不同。 对于0.8 未指定最大值的典型参数,+/-dB的增益误差在合理范围内。  

    如果1 dB步进的+/- 0.8 dB增益错误太大,无法满足应用需求,则必须使用不同的PGA。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程