This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePathConsole 3仅显示通用I2C

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TAS5756M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625034/purepathconsole-3-shows-only-generic-i2c

主题中讨论的其他部件:TAS5782MEVM, TAS5756M, TAS5754M

您好,

我购买了TAS5782MEVM评估板,并成功请求,下载和安装了PPC3。 板被识别。 但是,在成功登录App Center后,PPC3中的"Available EVM Apps"(可用EVM应用程序)部分不显示任何功放特定的I2C GUI控件,仅显示通用I2C,请参见所附图片:

这与 slou408 [PPC3用户手册].pdf相反,其中显示了特定的TASXXXX设备GUI作为示例:

对可能的原因和解决方案有何建议?

此致,

Jānis Irbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janis! 您还需要TAS5782 GUI插件,如果您可以向我提供您附加到TI.com帐户的电子邮件,我可以向您发送该插件。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janis! 您很快会收到一条包含插件链接的批准消息。 我还允许您访问TAS5780和TAS5766,以防您需要它们。 这应该可以解决您的问题,如果您有任何其他问题,请务必告知我们。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jeff,我获得了批准!

    PPC3是否也有TAS5754M/TAS5756M的5756的插件? 我还拥有其中一个EVM板,每次交换主板上的AMP板时,都不必从PPC2切换到PPC3,这将是非常好的。

    此致,

    Jānis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Janis! 遗憾的是,一些较旧的产品(如TAS5754M/TAS5756M)5756)仅受PurePath Console 2工具支持。 所有较新和未来的产品都将安装在PPC3上。 谢谢,Jeff