This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1 EVM上的TAS6424-Q1

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424L-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624584/tas6424-q1-tas6424-q1-on-tas6424l-q1-evm

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS6424L-Q1

大家好,

我获得了TAS6424L-Q1 EVM,是否可以 将TAS6424-Q1置于TAS6424L EVM上 进行性能测试?  (基于 相应的电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许志安您好! 两个EVM (例如电感器等)之间存在根本区别,因此不建议修改电路板,特别是在性能测试中。 我们建议您使用TAS6424L-Q1 EVM。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您! 您是否可以关闭此线程? 谢谢,Jeff