This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:不连接到PPC3应用程序,它始终显示为脱机

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625114/tas6422q1evm-does-not-connect-to-ppc3-app-it-always-shows-offline

部件号:TAS6422Q1EVM
TAS6424q1EVM板未连接到PPC3。 我确实在中安装了应用程序和TAS6424Q1模块,但它始终显示为脱机! 我的EVM板上的琥珀色警告LED也亮起。 我使用12伏电压作为电源电压,J12接通。 我使用的是Win10操作系统,这可能是一个问题吗? BTW如果我要使用较大的PSU导轨(如24V),那么我应该移除J12跳线吗? 然后,我应该在哪里连接12伏? 我在EVM手册中没有找到有关该问题的详细说明。 谢谢, Tamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后,我获得了EVM板以连接到我的PC。
    有趣的是,它确实需要一个USB2端口...