This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:LC过滤器设计TAS6424

Guru**** 2375850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622536/tas6424-q1-lc-filter-design-tas6424

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424

您好,

我很难理解为EVM- Design和Referenzdesign TIDA0.0743万选择的LC滤波器。

它们使用3.3µH (L BTL)作为电感器,使用1µF (C g)作为电容器。

我阅读了SLAA701A论文《如何设计过滤器》,并认识到他们使用类型2过滤器设计进行BTL配置。

使用第13/14页上的方程式,我得到R = 4欧姆

F0 = 1 /(2*PI*sqrt(L*C))= 86Khz,这很好,但Q = 2*sqrt(C/L)= 1100 ,这将导致滤波器减振不足。  

也许您可以指出我的错误,因为我确定我错过了一些东西。

此致  

Darius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darius您好! 您当前是否直接使用TAS6424 EVM,或者您是否参考了您自己的器件设计? 请注意,您注意到的每份参考文档都有一些差异,它们不是苹果。 SLAA701A是所有D类音频的通用文档,而TIDA0.0743万则是最初为AB类设计的系统中使用TAS6424的更多参考。 EVM实际上是在查看数据表中所述的器件特性和规格时要参考的设计。 另外,请注意,还有另一份专门针对电感器选择的良好文档,位于 :www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    否则,如果计算仍然不起作用,Gregg将对您的计算作出回应。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff,感谢您的回复。 我指的是两种设计(TIDA0.0743万和EVM)的输出过滤器,我认为它们是相同的。 该文档非常有用:滤波器的阻尼略低,滤波器也可用于低阻抗(2欧姆)扬声器,这将导致滤波器的阻尼略过大。

    我目前正在为我的学士学位设计一个可扩展通道模块,因为我是一名音乐家而不是工程师,所以在我这方面缺少一些基本知识,所以我恐怕这不会是最后一个哑语问题。

    非常感谢所有非常有用的论文,应用手册和用户指南。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darius:
    该滤波器在4欧姆和2欧姆负载下是一个折中方案。 实际上,80kHz滤波器的Q并不像35kHz滤波器那样重要。 80khz时的高Q不会影响音频波段。 而35kHz时的高Q将影响音频波段。
    请记住,只有一个哑巴问题。 这是您选择不问的问题。 请随时提问。 请为新主题开始新线程。 这将帮助将来的用户搜索论坛。

    编辑

    我注意到您计算的Q为1100。  这一比例过高。  我建议下载LC Filter Design电子表格。  这将为您轻松计算值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darius您好! 这是否回答了您的问题?如果回答了,我们可以关闭此线程吗? 谢谢,Jeff