This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TLV320DAC3100:TLV320DAC3100扬声器在启动后声音较小

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624494/starterware-tlv320dac3100-tlv320dac3100-speaker-sound-small-after-the-boot

部件号:TLV320DAC3100

工具/软件:Starterware

该机器具有扬声器和线路输出,全部通过3100输出,主控制器通过I2S,I2C发送数据和配置3100。

启动后,扬声器声音非常小(无论音量如何,即使音量已传输至最大值,声音也非常小且没有变化),并且Line Out (线路输出)可以正常输出,调节音量将会响应。

3100所有电源均为正常供电,通过示波器监控,未出现断电现象,只能重新启动机器以恢复正常。

I2C速率为100K,主控制器将在I2C配置3100的2次之前和之后处于启动过程中。

复制概率:30 % ,寄存器配置的附件。

以上,请帮助分析原因,谢谢!e2e.ti.com/.../_B065FA5E8.7652万C6787656368_-_2800_2_2900_.txt</s>6787656368 28002900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将查看您的注册设置。
    您是否有机会测量扬声器的信号?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扬声器无输出,仅用于重新启动机器以恢复正常。