This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624 / ROC调整设置

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624802/tas5624-roc-adjust-setting

主题中讨论的其他部件:TAS5624TAS5624AHi

我有完全相同的问题。 在数据表中,它只显示"根据应用,此电阻器可以是
24 kΩ 至68 kΩ"。

此致,
菲利普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菲利普

    我移动了您的帖子,因为旧线已关闭。

    您询问您应该选择什么ROC值?

    请告诉我们:操作模式(BTL,PBTL,SE),输出负载,PVDD电压, 输出功率目标,输出LC滤波器组件值和型号。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,请确认您正在使用TAS5624。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我询问我应该选择什么ROC值,以及它如何与可能的输出电流相关联。 我将在BTL配置中使用TAS5624A。 扬声器阻抗为4欧姆。
    PVDD = 24V
    L = 10µH
    C = 1µF
    输出= 100W