This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624519/tlv320dac3100-tlv320dac3100

部件号:TLV320DAC3100
我们正在调试 从我们的制造工厂发现的问题。 我们最近制造的许多主板在音频测试站出现故障。
从初始测试中,我们发现DAC器件(TLV320DAC3100的HPL/HPL)的音频输出 延迟了80至100ms,在此期间,我们将丢失音频输出。 即,最初的100毫秒音频在播放时丢失。  
对于相同的输入信号,良好的主板开始音频输出的时间比不良主板早100毫秒,并且没有音频信号丢失。这些在音频测试中通过。
我们对DAC配置使用相同的设置,我们不清楚为什么输出中会出现这种变化。
如果您能提供一些建议来进行调试,那将是非常好的。 请告诉我们,哪些设置可能导致此行为。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Biju:

    您按照什么顺序初始化设备?
    某些设备中存在的延迟是恒定的? 或者有时出现延迟,有时同一设备不存在?
    我认为没有特定的设置会导致设备操作延迟。 音频信号来自数字或模拟输入? 您使用的是D类还是耳机输出? 两个输出是否都存在延迟?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    我们正在使用数据表中提到的相同初始化。即Power Rails Up,Reset,Clk和I2C命令来初始化寄存器
    良好的主板和不良主板中存在的延迟是一致的。 在正常电路板中,延迟为~300ms (从数据SCLK开始)。 在坏板上,它是~385毫秒。 但这种延迟在我们每次测试时都是一致的。 我们在正常启动,关机后再开机,软重置等之后进行了多次测试
    音频来自数字输入。 我们正在使用耳机输出,不使用扬声器输出。
    今天,我们换了发援会,发现这个问题是发援会的问题。 下面是DAC上的标记
    Good主板::DAC3100 TI 631 CE40 G4
    故障板:DAC3100 TI 671 AR10 G4
    我不知道有什么改变。 我们没有注意到任何其他功能问题。