This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101的功耗

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624255/tlv320adc3101-power-consumption-of-tlv320adc3101

部件号:TLV320ADC3101

您好,支持团队,

我们想知道ADC,DAC和miniDSP 工作时TLV320ADC3101的总功耗?

AVDD电流=?  mA

IOVdd电流=? mA

我们无法在数据表中找到详细信息。  

此致

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelvin,

    AVDD和DVDD的一般电流消耗在有关IOVDD的数据表的电气特性部分中提及,通常电流可忽略不计。 您能否分享有关您的设备配置的更多详细信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    我们在数据表中找到了电流消耗,如下所述

    立体声记录AVDD = 4mA,DVDD = 2.1mA。 正确吗?

    此ADC的建议是转换TAS5760输出信号,并通过电阻梯降压,然后转换为TLV320ADC3101模拟输入,然后转换为I2S信号,传输到我们的系统。 TLV320ADC3101将启用一些EQ设置,一些限制器将调整频率响应以满足我们的要求。

    我们需要这些信息来计算设计功耗。 请提供建议。

    此致
    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelvin,

    正确,这是TLV320ADC3101立体声录制应用的预期当前数据。 如果您的系统中使用PLL,则此电流可能会发生变化,从而为AVDD和DVDD分别增加1.1mA和0.8mA。 关于IOVDD,您可能会考虑30µA μ A的总估计电流。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师