This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:电源电流额定值要求。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623744/tpa3251-power-supply-current-rating-requirements

部件号:TPA3251

你好,

只需询问TPA3521D2放大器电源额定电流在以下电压水平下正常工作所需的电流:


12伏直流电
36伏直流电
3.3 直流电压

谢谢,祝您好!
Leo B. Pestañas ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    它取决于您的设备所处的应用程序和配置。  

    第7页上的TPA3251数据表显示了器件在重置和50 % 占空比时消耗的36VDC和12VDC电流。  对于50 % 占空比,12VDC的电流消耗显示I_VDD=40mA,然后显示每个全桥I_GVDD=25mA。  这不可能随不同的占空比而大幅增加,但是36VDC (PVDD)的电流将根据输入信号的不同而显著不同,但在50 % 占空比下,数据表显示12.5mA。

    最后,对于3.3VDC,您实际上可以在TPA3251上使用DVDD引脚。

    希望这对您有所帮助,祝您好!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert先生,

    因此,如果我将电源配置为175W立体声BTL 10 % THD+N,请执行以下操作:

    这是否可行?

    +12伏直流@ 500mA

    +DC电压(3.3 V)@ 200mA

    +36伏直流@ 18A

    谢谢,祝您好!

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    是的,所有电源的电流限制都是足够的。  

    很高兴能为你提供帮助。

    此致,祝您好!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert先生,

    谢谢。 我计划使用MSP432来构建此放大器,它控制具有图形LCD显示屏的音频DSP。

    此致,
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    当客户在其电路中使用其它TI组件时,我总是很高兴听到。 如果您有任何其他问题或可能的问题,请随时咨询。

    此致,
    罗伯特