This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U I2S WCLK频率不正确

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622324/pcm9211evm-u-i2s-wclk-incorrect-frequency

主题中讨论的其他部件:PCM9211EVM-U

您好,

我正在使用Window 10上的CodecControl来评估PCM9211EVM-U,CodecControl显示USB FS =4.41万,然后我使用Saleae Logic捕获总线上的I2S信号,显示I2S WCLK以48 kHz运行, 与44.1k Hz不匹配。 然后,我还将tas1020b固件更改为其它频率值,即USB-miniEVM0204,具有16 kHz,24 kHz,32 kHz等。 PCM9211EVM-U上的I2S WCLK始终以48 kHz运行,无论我如何以不同的频率设置tas1020b固件,还是更改窗口控制面板声音配置中的默认格式。

这是否是将PCM9211EVM-U上的I2S WCLK固定到正确频率的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gaojun,

    我已请我的同事看看这个问题。 我们即将迎来一个长周末,因此回复可能会延迟,感谢您的理解。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    是否有任何反应?