This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:SRC4190输入采样率范围

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624374/src4190-src4190-input-sampling-rate-range

部件号:SRC4190

您好,

我们正在寻找合适的SRC芯片,它可以处理各种输入采样速率,输出采样速率将固定在48kHz或96kHz。 SRC4190似乎是正确的选择,我想确认如果我将RCKI固定在12.288Mhz,它是否支持以下输入采样率。

输入采样率= 8,11.025 ,12,16,22.05 , 32,44.1 ,48,64,88.2 , 96千赫

此致,

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephan,
    是的,SRC4190应该能够支持输入采样率...您能否澄清有关整个系统的更多详细信息,尤其是如果您要将SRC设备配置为主设备或从设备? 任何其他详细信息也可以帮助您...谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    感谢您的及时回复。

    SRC设备将被配置为从模式以进行输入,并配置为主模式以进行输出。

    此致,
    斯蒂芬