This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:设置

Guru**** 2362430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624188/tlv320aic3254-setting

部件号:TLV320AIC3254

大家好,

我的客户在信息娱乐项目中使用AIC3254,调谐器是从in2_R/L输入的,USB是从I2S输入的。

客户发现,当整个系统通电时,如果我先打开调谐器,则没有声音。 我必须先打开USB,然后关闭,然后再打开调谐器,只有这样,调谐器才能正常工作。

我们尝试在调谐器打开时将I2S时钟设置为主模式,但没有变化。

所以我想知道您是否遇到过类似的问题以及解决方案?

 W30 00 00 00

W30 1B 0C

W30 1E 84.

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Fery:
    我的同事会帮您解决问题,他会尽快回复您。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery,

    您能否分享有关设备,调谐器和USB整体配置的更多详细信息? 似乎对USB模块有一定的依赖性,可以启动正常操作模式。 您是否有关于编解码器时钟配置的详细信息[采样率,主时钟源/频率等]?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师