This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:杂音问题

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624322/pcm2706c-pop-noise-issue

部件号:PCM2706C

大家好,

我的客户遇到PCM2706C的杂音问题,因此我想问以下 问题。  

1)
我认为R7和R8是针对流行噪音问题实施 的, 如果降低这些值,则会得到改进。
我的理解是否正确?  

2)
我认为 ,建议连接"暂停"信号以启用扬声器放大器的针脚。
我的理解是否正确?




3)
我希望TI检查客户的原理图 ,以改进 离线性能。
是否可以将电子邮件发送至以下地址?
yaita-k@clv.macnica.co.jp

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Yaita-san:

    我的同事将能够回答您的问题,他将尽快回复您。  

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita-san,

    请参阅以下评论:

    1-正确,使用这些电阻器有助于 降低挂起打开和关闭电源时的弹出/咔嗒声噪音级别。 较小的电阻器可降低杂音,但会改变切断频率。有关此电路的详细信息,请参阅 此wiki中应用说明的第8节。  

    2-正确,可以将暂停信号连接到输出放大器,以便在正常操作模式下启用该信号,并在设备进入暂停状态时禁用该信号。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师