This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254 miniDSP_D周期限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624103/tlv320aic3254-tlv320aic3254-minidsp_d-cycles-limitation

部件号:TLV320AIC3254

大家好,

我正在使用TLV320AIC3254和PurePath Studio开发应用程序。 我的采样速率为48 KHz,因此我选择了AIC3254App8x4x框架。 我注意到,对于miniDSP_A,PPS允许在框架属性中设置的最小周期数为256,而对于miniDSP_D,最小周期数为352。

我不知道这些低限来自哪里? 理想情况下,我希望以256个周期运行两个miniDSP并启用SynchMode,以便在它们之间交换数据。

感谢您的帮助,

装订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stathisv。

    可以在256个周期运行两个miniDSP,有关miniDSP周期的详细信息,请参阅 此Wiki文章。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师