This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:USB音频输入支持大于48kHz

Guru**** 2362430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624386/tas5782m-usb-audio-input-support-greater-that-48khz

部件号:TAS5782M

为什么USB音频输入在EVM上不能支持大于48kHz的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB音频只能支持48kHz,这就是带宽限制为24kHz的原因。 对于大于24kHz (如96kHz)的频率,请在音频I/O页面中选择其他输入源选项,如光纤输入或PSIA,然后选择96kHz。