This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:ADC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624246/tas2505-q1-adc

部件号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS2505

您好,

我认为TAS2505-Q1无法将模拟输入信号转换为I2S信号,因为它没有A/D转换器。

我的理解是否正确?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    您回答正确。 TAS2505无法将模拟输入转换为I2S,因为它仅具有DAC转换器。
    如果您希望在一个器件中同时使用DAC和ADC转换器,则可以查看TLV320AICx编解码器系列。
    您还可以在音频转换器论坛中发布您的系统要求并寻求建议:
    e2e.ti.com/.../

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器