This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5717/TAS5719的5719的MCLK和BCLK问题

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623438/tas5719-question-of-mclk-and-bclk-for-the-tas5717-tas5719

部件号:TAS5719
主题中讨论的其他部件:TAS5717

您好,先生:

如我们所知,TAS5717/TAS5719的5719的MCLK和BCLK输入必须相互对齐。
请告知您,我们是否 可以将它们与 下面的图片中的下降边缘对齐?



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年07月09日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! 我很清楚您的问题,作为一个从属设备,您只有MCLK输入TAS5717/9? 您使用BCLK做什么...根据数据表,您的意思是SCLK (位时钟)吗? 请参考: e2e.ti.com/.../2425.i2s-clock-requirements-on-tas570x1x2x3x-device-s 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    感谢您的关注。 客户使用CPU的GPIO发送MCLK和BCLK。 它们的频率可满足TAS5719的规格,而MCLK和BCLK可在下降边缘对齐。 TAS5719现在可以正常工作,但如果存在此行为的潜在问题,我们现在不能正常工作。

    陈耀恩
    2017年08月09日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! 您不应该这样做,但让Shawn来看看。

    Shawn您好! MCLK的下降边缘是否存在对齐问题?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    非常感谢。 您的意思是我们只能在TAS5717/19的上升边缘上对齐MCLK和BCLK吗?

    下降边缘:



    上升边缘


    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年11月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    对于第一种情况(MCLK和SLK在下降边缘对齐),这不是典型的应用。
    输入I2S采样率(44.1MHz/48kHz?)和单词withdth (32位?)有多高? 如果SCLK在2.8224MHz ~ 24.576MHz的范围内,您可以将SLCLK信号用于MCLK。 这样,您就不需要在主机端生成MCLK信号。 我相信这是最简单的方法。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的关注。 客户使用采样率为16kHz的32位I2S垫,因此我们无法将MCLK和BCLK连接在一起。 我们发现TAS5717/19在MCLK和BCLK对齐于下降边缘时起作用。 但是,如果产品线出现技术问题,我们建议客户不要这样做(尽管这是CPU的限制)。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年11月09日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    从设计师的角度来看,此配置应该能够正常工作。 但实际上我们没有太多的测量数据,因为它不是典型的应用。 因此,我们无法确保此配置的稳定性/可靠性。
    此致,
    郑少文