This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:适合我的项目?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM, PUREPATHCONSOLE, PCM5242, PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623084/pcm5242rhbevm-right-for-my-project

部件号:PCM5242RHBEVM
主题中讨论的其他部件: BUREPATHCONSOLE, PCM5242, PCM5252

Heya伴侣

我最近开始了一个最后一年的项目,当时我正在查看 PCM5242RHBEVM评估板,我很想知道

1)我是否有一本PurePath的手册可以阅读,以便我能够全面了解它  
2)我知道DAC本身是专门用于主板的,所以有没有其他小型DSP DAC可以与它交换?
3)我的最后一个游戏是 创建一个便携式DAC放大器,用于PC和Android手机,此产品是否支持Android?对于PC,需要哪些驱动程序?
4)我是否可以假定我可以交换硬件:运算放大器,耳机放大器(DAC输出后的任何设备),并且仍然可以使用PurePath?
5)我可以使用Pure PATH来创建设备上的开关,例如均衡器调节(低音,高音),增益,音量开关等吗?

这款产品对我来说是否正确?如果不正确,您可以推荐什么?

谢谢
Andreas


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    1.是的,在请求访问PurePathConsole和PurePath Studio后,您将可以访问更多文档。

    2.该主板专门用于PCM5242,但您也可能使用PCM5252。

    3. PCM5242是一个独立的音频DAC,必须向PCM (例如I2S)提供数据以进行转换。  EVM使用TAS1020允许通过USB将音频流化到PCM,而且我们还提供了Windows与TAS1020进行通信的驱动程序。  如果您希望与EVM进行通信,则任何其他平台都需要进行一些开发。  否则任何PCM数据源都将正常工作。

    4.是的,假设放大器能够有一个以地面为中心的差分输入。

    5.是- PurePath允许您根据您关心的参数配置混合流量。  您提到的某些功能也可以从寄存器访问。

    感谢您使用e2e论坛!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Paul!
    清理了很多