This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1796:PCM1796不能在嵌入式Linux上运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622665/linux-pcm1796-pcm1796-isn-t-working-on-linux-embedded

部件号:PCM1796

工具/软件:Linux

你好!

我是PCM1796 DAC的新员工,有一些问题需要处理。 我定义了我的DTS,以便启用I2C与它一起工作,它连接到电源,但我在使用i2cdetect时无法检测到设备...

我在数据表中阅读了有关内部重置(如果未检测到1024个系统时钟周期)的信息。 目前,未连接到I2S总线,因此没有系统时钟可用。 这是否是使其正常工作的问题??

此外,是否有任何ALSA驱动程序可用于此编解码器?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,

    PCM1796需要PCM数据才能正常工作,因此您可能需要提供I2S数据才能使其正常工作。 PCM1796是独立的,只需要PCM数据即可操作,可通过I2C进行附加配置。 因此,不需要有'条河'。 如果您有一些USB到PCM的接口硬件,则需要一个驱动程序。

    谢谢!
    保罗