This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808 SCKI定时器选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623933/pcm1808-pcm1808-scki-timer-selection

部件号:PCM1808

大家好,

我想知道我们是否使用外部计时器连接到SCKI, 是否有选择外部时钟的建议,我们是否需要PLL?

或者,我们是否可以将MCLK连接到应用程序中的其他平台?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    PCM1808可以接受符合数据表电气特性部分中规格的有效MCLK,MCK频率应为256 FS,384 FS或512 FS。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师