This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:有关数据表和EVM的问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622661/tas5411-q1-questions-about-both-data-sheet-and-evm

部件号:TAS5411-Q1

您好,

我对TAS5411-Q1数据表和EVM都有疑问。

-数据表(第4页)

7.1 绝对最大额定值

SCL,SDA,待机引脚的最大输入电压值为5 V,

但下一页列出的V (IH_SCL),V (IH_SDA)的值为MAX 5.5 V

SCL,SDA,待机引脚的绝对最大额定值是否与In,in _ P和静音引脚MAX 6.5 V的值相同?

TAS5411EVM用户指南(第9-10页)

TAS5411 EVM的电源线(VIN)上的L1 (电感器)是否是电源过滤器?

感谢你的帮助。

此致,Orobianco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Orobianco! 很抱歉有任何混淆。 绝对值通常是在广泛的条件基础上计算的。 操作参数通常根据实际操作配置/设计进行设置,并且是设备实际测试的值。

    Gregg,您是否可以在此基础上再添加任何有用的背景信息?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff!先生

    感谢您的即时回复。

    我可以理解您的评论。

    但在这种情况下,建议工作条件的最大电压超过绝对最大额定值的最大电压。

    我知道,如果我使用超过该值的设备,绝对最大额定值的最大电压会对设备造成损坏,因此我认为"绝对最大速率的最大电压>建议工作电压的最大电压"的关系是正确的, 这是怎么做的?

    此外,请您也回答以下问题吗?

    >-TAS5411EVM用户指南(第9-10页)
    >将L1 (电感器)置于TAS5411 EVM的电源线(VIN)上是否是电源过滤器?


    感谢你的帮助。
    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Orobianco! 感谢您的额外反馈。

    Gregg将查看您的问题,以便进一步澄清。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Orobianco,
    电源上的过滤器用于EMI滤波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott!先生

    感谢您的回复。 我理解你的评论。

    不过,我仍未解决以下问题。

    请 回答以下问题。

    ----------------

    -数据表(第4页)

    7.1 绝对最大额定值

    SCL,SDA,待机引脚的最大输入电压值为5 V,

    但下一页列出的V (IH_SCL),V (IH_SDA)的值为MAX 5.5 V

    SCL,SDA,待机引脚的绝对最大额定值是否与in in,in _ P和静音引脚MAX 6.5 V的值相同?

    ----------------

    建议工作条件的最大电压超过绝对最大额定值的最大电压。

    我知道,如果我使用超过该值的设备,绝对最大额定值的最大电压将会对设备造成损坏,

    因此,我认为"绝对最大速率的最大电压>建议工作电压的最大电压"的关系是正确的,是怎样的?

    此值是否真的正确?  => 7.1 绝对最大额定值        SCL,SDA,待机引脚的输入电压最大值为5V

    感谢你的帮助。

    此致,Orobianco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Orobianco,
    您似乎在我们的数据表中发现了一个错误。 SCL,SDA和待机引脚的绝对最大值为5.5V直流 我们将更新此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gregg先生。

    感谢您的回复。
    我已经用您的答案解决了我的问题。

    我希望本数据表能够及时更新。

    感谢你的帮助。
    最好的餐厅,奥罗比安科