This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:TPA6211A-Q1的保护功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA2000D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623136/tpa6211a1-q1-protection-function-for-tpa6211a-q1

部件号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他部件: TPA2000D1-Q1

您好,

我想问一下这款Q1器件是否有保护功能(例如短路检测,电流限制,过压等)。

我确认了TPA6211A-Q1的数据表,但该器件似乎没有保护功能。

但是  ,请确认此Q1设备是否有保护功能,以防万一?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Machida-San,

    事实上,此设备具有短路保护和热保护。 您可以参考 短路保护 来确认此信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose-San,

    感谢您的回复。
    我认识到TPA6211A-Q1对内部E2E信息的保护不足。

    但是,根据这种说法,呼叫保护仅适用于“短负载”和“对地短路”,而不是“对电池短路”,对吗?

    此外,根据TPA2000D1-Q1,短保护功能在数据表中描述,但短保护功能在TPA6211A1-Q1的数据表中未描述。
    您知道为什么TPA6211A1-Q1的数据表中没有描述短路保护功能(此功能是特定功能,因此我相信这在功能中已有描述)吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,

    该设备还具有自动恢复对电池短路保护(Vdd至GND)。 事实上,我已经做了一些测试来验证它。
    我不知道为什么功放的数据表没有描述这一功能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师