This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:USB音频编解码器:24位DAC,采样率:48 kHz

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623490/pcm2706c-usb-audio-codec-24-bit-dac-and-sampling-rates-48-khz

部件号:PCM2706C

您好,

请推荐以下规格的USB音频编解码器吗?

24位DAC

采样率:48 kHz

我们找到了PCM2706C,但其DAC分辨率为16位。

此致

Jom Sabu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jom,

    遗憾的是,我们所有的USB音频设备都具有16位DAC,但可以在48kHz采样率下有效运行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师