This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:选择TPA32XX

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623599/tpa3255-choosing-tpa32xx

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件: TPA3251TPA3245

我在挑选tpa32XX IC时遇到一些困难。 我希望8欧姆扬声器的音质更好,灵敏度为91db。 并非所有数据表都具有THD与功率/频率的8欧姆数字。 我正在查看中等功率输出(10-20W)数据点。 另外,了解具有较低电压电源的高功率IC (例如TPA3255)在10-20W时是否具有更好/更差的THD也很有趣。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yury,您好!

    您是否知道计划使用哪种输出配置? 您是否只需要10-20W输出或您是否期望更高的输出功率? 选择TPA32xx系列中的器件时,您所需的最大功率输出是一个很好的起点。

    此致,

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我预计最大功率约为100W 我刚刚注意到我的扬声器降低到3.6欧姆,因此根据EVM模块的文档将其缩小到tpa3251和tpa3245。 我将尝试其中一种。
    谢谢!
    Yury
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题!

    此致,
    罗伯特