This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320DAC3203:TLV320DAC3203 Linux驱动程序

Guru**** 2949940 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623616/linux-tlv320dac3203-tlv320dac3203-linux-driver

部件号:TLV320DAC3203
主题: TLV320AIC3204中讨论的其它部件

工具/软件:Linux

您好,  

能否向我发送TLV320DAC3203的Linux驱动程序?

Linux内核版本为4.1 .15。

谢谢,此致,

陈先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    没有适用于TLV320DAC3203的特定驱动程序。
    但是,您可以查看以下信息: e2e.ti.com/.../26.6169万
    最好的替代方法是使用声音/SOC/codecs/tlv320aic32x4.c. 它最初是为TLV320AIC3204设计的,但此驱动程序可以支持TLV320DAC3203中包含的所有功能。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器