This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:有关TAS5751MEVM原理图中E2PROM (24LC512)的问题

Guru**** 2649085 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5751MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622654/tas5751m-a-question-about-e2prom-24lc512-in-tas5751mevm-schematics

部件号:TAS5751M
主题中讨论的其他部件:PurePath-CMBEVM,,

您好,

  我们在智能扬声器中使用TAS5751作为PA,在调试过程中使用了结合PurePath-CMBEVM (主板)的TAS5751MEVM。
现在,我们要使用PurePath-CMBEVM和由我们自己设计的TAS5751电路板,而不是TAS5751MEVM。
问题是TAS5751MEVM中存在E2PROM (24LC512),
您是否愿意分享E2PROM配置 或向我们提供一些建议? 因此我们可以将产品的TAS5751电路板与主板结合使用。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Leo! 您是否有此设备的GUI? 如果没有,请向我发送您的电子邮件,我会将其发送给您。 此器件只需使用I2C进行配置。 如果您有EVM软件,请参阅随附的用户指南。 此外,该软件还提供了一个GUI,用于配置特定于应用程序的设备寄存器。 然后,可以将这些寄存器导出到配置器件所需的一组I2C命令,以及读取这些命令。 请告诉我,如果您需要有关该软件的任何提示,请访问:下面是指向该软件的链接:www.ti.com/.../tas5751 m 3-4-SW 5733 l
    还有一个相关的主题: e2e.ti.com/.../223.9044万 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    感谢您提供详细信息,我们将再次尝试测试,谢谢。