This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:输出FET中主体二极管的额定电流值

Guru**** 2943790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623016/tas5421-q1-current-rating-value-of-the-body-diode-in-the-output-fet

部件号:TAS5421-Q1

输出FET中的本体二极管的额定电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不表征或测试输出FET中的主体二极管。 因此,我们无法保证本体二极管的任何额定电流。 当扬声器输出对电源短路时,来自输出引脚的PVDD输入引脚用于为大型电解质充电的浪涌电流可能非常大。 电解电容器具有较大的容差,因此这种浪涌电流将随生产而变化。

    解决方法是将肖特基二极管与车身二极管平行放置,以便在发生此故障时携带电流。 肖特基二极管经过测试,额定电流,可保证正常工作。