This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:将音频输出连接到外部D类放大器和扬声器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622706/tlv320aic3268-interface-of-the-audio-output-to-external-class-d-amplifier-and-speaker

部件号:TLV320AIC3268

在设计中,计划驱动8欧姆3W扬声器。 由于TLV320AIC3268的最大驱动功率为1.45W,因此使用了外部D类(TPA3132D2RHBT)。 外部D类放大器的最小增益为26dB。 根据TLV320AIC3268的数据表,最小增益为6dB,因此不能使用单位增益进行配置。

对于此应用,我们是否可以使用接收器放大器(RECP &RECM)来驱动外部D类AMP和扬声器?原因是 接收器放大器(RECP &RECM)可以使用寄存器设置以单位增益进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunil,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    TLV320AIC3268的D类扬声器输出不应直接连接到TPA3132,此放大器需要线路输入,因此您可以使用'3268的任何可用线路输出来驱动放大器。 耳机输出也可用作线路输出。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego Mel é ndez López í n

    感谢您的快速回复,这很好地回答了我的问题

    此致
    Sunil