This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:PVCC由扬声器输出引脚提供

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622748/tas5421-q1-pvcc-supplied-by-loudspeaker-output-pins

部件号:TAS5421-Q1

大家好,

我的客户遇到了扬声器针脚的这种备用电源在内部未连接电源时出现的问题。

他错过了描述此行为的AppNote SLOA236。

现在他的问题是:我们是否指定输出MOSFET的主体二极管?

如果 MOSFET的主体二极管能够 承受这种特定情况,则他需要估计/计算这种最坏情况。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joseph! 由于今天是国庆节,因此Gregg不可能在明天回复您。 我们很清楚,客户的问题是与我们在应用手册第5部分总结中提供的建议相关,还是与我们设备的内部设计相关,与他在自己的设计中尝试执行的操作相关? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:
    非常感谢您的快速反馈。 这是我的客户想知道的主体二极管的内部设计规格。 不确定我们是否可以指定此主体二极管? 我想我们的数据表中没有这个。
    Br Josef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joseph! 在这种情况下,让我们在设计团队中进行循环,并将其从e2e发送到电子邮件,因为我们将讨论内部设计规格。 这是否可行? 谢谢,Jeff