This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5706B:请求具有PWM耳机输出的放大器,如TAS5706B

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5706B, TAS5760MD, TAS5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622616/tas5706b-asking-for-the-amp-like-tas5706b-with-pwm-headphone-output

部件号:TAS5706B
主题中讨论的其他部件: TAS5760MDTAS5706

大家好,
我们是否有带耳机输出的TAS5706B等新解决方案?
耳机通道需要从I2S进入,并需要经过EQ和DRC。 它用于回波抵消。
我们是否仍建议将TAS5706B用于新应用?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott! TAS5706B是旧部件,已被TAS5760MD替换。 www.ti.com/.../TAS5760MD 是性能得到了很大改进的设备。 虽然它不是完全的替代产品,但它还包括集成的DirectPath耳机放大器和线路驱动器。 如果仍然需要TAS5706的功能,则客户仍可使用它。 谢谢,Jeff