This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:待机模式下的IIC状态

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630702/tas5421-q1-iic-status-in-standby-mode

部件号:TAS5421-Q1

大家好,

当设备进入待机模式时,IIC信号的状态是什么?   如果IIC输出被 外部电阻器上拉 或 输出 低电平电压?

另一个问题是TAS5421-Q1是否 具有自动负载检测功能?  

谢谢。

—Lilian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian,您好!

    当设备处于待机模式时,I2C信号不受影响。  I2C引脚具有高阻抗。  

    TAS5421-Q1具有在设备退出待机模式时运行的DC负载诊断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg:

    抱歉误导了你... 自动负载检测是指如果TAS5421-Q1可以自动诊断负载电阻值,如2欧姆或3欧姆? 数据表中没有提到这一点,因此我认为我们没有此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lilian:

    加载诊断测试是否存在扬声器。  它有四种测试模式:对地短路,对电源短路,断路负载和短路负载。  如果它通过所有四个测试,则有一个扬声器存在。  

    它不测量扬声器的直流电阻或交流阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    收到一些与此主题相关(但不直接相关)的问题后,我们希望澄清此帖子。 具体而言,I2C用于在静音或播放模式操作状态下操作,而不是在待机模式下操作。